This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L950:SRAM 地址奇偶校验

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/811432/rm48l950-sram-address-parity-test

器件型号:RM48L950

在我的 SRAM 地址奇偶校验测试中、当我注入奇偶校验错误时、B1和 B2的 RAMERRSTATUS 会按预期设置、但 ESMSR1中没有设置 ESF10和 ESF12位。 我在启动时执行 esmInit()。 我还需要做什么来将此错误标记到 ESM 中吗? 我是否需要对此 VIM 执行任何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RAM 偶数组(B0TCM)-地址总线奇偶校验错误和 RAM 奇数组(B1TCM)-地址总线奇偶校验错误被分配给组2通道10和12。

    专用于组2的状态寄存器是 ESM 状态寄存器2 (ESMSR2)。

    此致、
    米罗