This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:Tiva C LaunchPad 的电压电源

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/811469/tm4c123gh6pm-voltage-supply-for-tiva-c-launchpad

器件型号:TM4C123GH6PM
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL

我是否可以使用电池18650 (其范围为3.2 - 4.2V)直接为套件提供不带升压功能的 TivaC Launchpad 通过 VBus 和 GND 进行3.3 - 5升压?  
是否会损坏电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     电源通过板载 TPS73633DRB 3.3V 稳压器供电。 稳压器的输入范围为1.7V 至5.5V。 因此、如果您为5V 引脚提供3.2V 至4.2V 电压、则情况良好。 您的应用是什么? 您为什么要为电路板供电、而不是调试或器件 USB 电源。 通常、5V 引脚用于为连接的 BoosterPack 板供电。 如果您将电池连接到5V 引脚、那么您将如何调试电路板? MCU 具有 Vbat 引脚、理想情况下可获取电池电源。 但是、在该板中、Vbat 引脚连接到3.3V VDD 引脚。 有关详细信息、我建议您查看 EK-tm4c123gxl 原理图。  http://www.ti.com/lit/ug/spmu296/spmu296.pdf