This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCZAD:正在寻找要下载的 Tivaware 2.1.3.156

Guru**** 672920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/808904/tm4c1292nczad-looking-for-tivaware-2-1-3-156-to-download

器件型号:TM4C1292NCZAD

你(们)好  

我正在寻找 Tivaware 2.1.3.156要下载、请提供有关链接的帮助。

Shijin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shijin、您好!

    您能解释一下您需要较旧版本的用例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Shijin、您好!

    我仍在等待有关需要较旧 TivaWare 版本的原因的信息、因为我们仅在最新版本无法满足特定需求的情况下按个案分发该版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢你的答复,很抱歉我的答复有延误。 我们有一个使用旧的 Tivaware 开发的项目、该项目用于以太网。 当在我的机器中完成这个项目时、由于我使用的是最新的 Tivaware、这个项目引发了错误。  

    这就是我寻找该特定版本的原因。

    感谢您的支持

    此致

    Shijin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shijin、您好!

    感谢您提供详细信息、我将向您发送一份 E2E 朋友请求、以便我可以通过私人邮件向您提供下载内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shijin、您好!

    我已发送项目、因此我现在将关闭此线程。