This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:TM4C129XNCZAD

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/810238/tm4c129xnczad-tm4c129xnczad

器件型号:TM4C129XNCZAD

 TM4C129XNCZAD 微控制器的以太网地址是否相同? 如何获取 TM4C129XNCZAD 的以太网地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是在谈论 IP 地址还是 MAC 地址? 我想您询问的是 MAC 地址、对吧? IP 地址通常通过 DHCP 服务器获取,也可以静态分配。 每个电路板的 MAC 地址都是唯一的。 在 LaunchPad 上、可以在电路板背面的贴纸上找到 MAC 地址。LaunchPad 将预编程 MAC 地址、该地址从分配给 TI 的 MAC 地址池中分配给 TI。 发货给客户的新器件在 USER_REG0/1中没有 MAC 地址。 MAC 地址必须来自分配给您的组织/公司的 MAC 地址池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Charles。

    我将讨论 TM4C129X 芯片的 MAC 地址。

    当您说“MAC 地址必须来自分配给您的组织/公司的 MAC 地址池”时,您会误导我。 当我们使用 TI 芯片时、我们期望 TI 以与网卡类似的方式分配它们的 MAC 地址。 否则、请详细说明如何获取 组装在目标板中的 TI 芯片的 MAC 地址。 目标板将交付给我们的客户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是的、MAC 地址必须来自分配给贵公司的 MAC 地址池。 MAC 地址分为两部分:OUI (前24位)和器件 ID (后24位)。 IEEE 控制并分配 OUI 部分;因此、如果您从事制作自己的 NIC 的业务、则必须向 IEEE 注册并获取自己的唯一 OUI。 设备 ID 部分由贵公司自由管理。 如果您要将产品运送给客户、则产品的 MAC 地址必须具有与您的公司关联的唯一 OUI 地址。 TI 的 OUI 不能为贵公司提供最终产品。 这就是 TI 发货的新 MCU 单元将没有 MAC 地址的原因。 LaunchPad 是一款 TI 评估产品、附带预编程的 MAC 地址。

    有关信息、请参阅以下链接、或者您可以进行一些 Google 搜索。  

    https://standards.ieee.org/products-services/regauth/oui/index.html

    https://en.wikipedia.org/wiki/Organizationally_unique_identifier