在以前的版本 窗口 中(CCS 6 . CCS 8) 用于调试 UART7
这是 由制作的
MAP_UARTEnable (UART7_BASE);
UARTSelect (UART7_BASE);
由于 客户公司 的政策 ,我现在需要更改为 Linux,并且 使用 CCS 9 和 TIvAware 2.1.4.178 ,我的程序 返回一 个链接错误符号,但未找到 UARTSelect; 请 有人 说明 如何确定 哪种方法可以修复 UARTprintf 的 UART ()
我们欢迎您提供任何帮助
谢谢