请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL2-TMS57012 主题中讨论的其他器件: TMS570LS1224
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
每当我为 LAUNCHXL2-TMS57012编译工程时、它都会给出以下错误。
"
发生构建文件生成错误..
此项目是为当前不支持的器件创建的:Cortex R.574LS1224。
1.检查更新并访问 CCS App Center 以获取最新的器件支持。
2.检查是否已安装对相应 MCU/处理器平台的支持。
3.通过调整项目属性,将项目迁移到最接近匹配的支持设备。
4.如果使用实验器件、请联系 TI 获取支持。
构建停止..
"
如何修复此错误? 我应该已经安装了所有软件来为这个 Launchpad 构建这个项目。
我使用的是 CCS6.1.2。