This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:如何读取 NHET 值

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/809175/ccs-tms570ls0432-how-to-read-nhet-values

器件型号:TMS570LS0432

工具/软件:Code Composer Studio

例如,是否有方法可以使用 gioGetBit()类似的 Get 位函数读取 NHET 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brett、

    如果您使用 NHET 引脚作为 GIO、则可以使用 GIO API 来操作引脚。 例如:

      /*将高端计时器 GIO 端口 hetPort 引脚方向设置为所有输出*/
     gioSetDirection (hetPORT1、0xFFFFFFFF);

      /*切换 HET 引脚0 */
     gioSetPort (hetPORT1、gioGetPort (hetPORT1)^ 0x00000001);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何切换引脚0? 为什么我会传递第二个参数中的端口值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brett、

    gioSetPort (gioPORT_t *端口、uint32值) --> 向给定 GIO 端口的所有引脚写入一个值  

    参数"port"是 GIO 端口的指针:Porta、portB 或 hetPORT1、hetPORT2。

    gioGetPort (hetPORT1)^ 0x00000001 ->读取 hetPORT1的值、然后对该值和0x1执行异或运算以反转 pin0的值