This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:存储器详细信息 XDS100v2 - TM4C1294NCPDT

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/808619/rtos-tm4c1294ncpdt-memory-details-xds100v2---tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的团队

是否有人可以详细说明文件大小的最大"输出"大小、可以在该电路板 中写入 XDS100v2 - TM4C1294NCPDT

谢谢、此致

Mohan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    我并不是真的完全关注你的问题。 您可以根据 TM4C1294NCPDT 的可用闪存和 SRAM 存储器(1024KB 闪存和256KB SRAM)将数据写入 TM4C1294NCPDT。

    如果您有问题、XDS100v2可以做到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队

    TCPEcho 示例输出文件大小为3MB。

    请确认如何在电路板 XDS100v2 - TM4C1294NCPDT 中查看此示例。

    XDS100v2 - TM4C1294NCPDT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    .out 文件比刷写到处理器上的代码大、因为它们包含有关进入 MCU 的所有数据的编程位置和方法的信息。 它们并不代表进入 MCU 的代码量。

    当 CCS 编译.out 文件时、它将检查器件的存储器限制、如果代码超过该数量、则不会编译、并会向您发出内存不足警告。 因此、任何由 CCS 正确编译并具有由 CCS 为您的器件生成的.out 文件的程序都将起作用。