This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:HALCoGen 可追溯性文档

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/809117/rm46l852-halcogen-traceability-document

器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我正在使用 RM46L852器件(Cortex-R4F 内核)、并使用德州仪器(TI) HALCoGen 工具对其进行了配置。

HALCoGen 可生成 C 语言和汇编代码中的配置文件。
在某些文件中、有可追溯性要求参考:

第一个示例、在 sys_core.asm 文件中:

;------------------------------------------------------------------
;初始化 CPU 寄存器
; sourceId:core_sourceId_001
; DesignId:core_DesignId_001
;要求:HL_SR477、HL_SR476、HL_SR492


第二个示例、在 system.c 文件中:

/*用户代码开始(2)*/
/*用户代码结束*/

/* sourceId:system_sourceId_001 */
/* DesignId:system_DesignId_001 */
/*要求:HL_SR451 */
void setupPLL (void)


问题:hL_SRxyz 是指哪个文档? 我可以访问它吗?

感谢您的支持。

Philippe HENNEQUIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HL -- HALCoGen

    SR --软件安全要求

    XYZ -编号

     

    HALCoGen 驱动程序是按照德州仪器经认证的安全软件开发流程开发的。 这些 数字 在 TI 软件安全要求规范中定义。