This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:USB CDC 类主机

Guru**** 2889570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/808793/tm4c1290ncpdt-usb-cdc-class-host

器件型号:TM4C1290NCPDT

您好!

请告诉我们、是否有任何示例代码可用于将 USB 配置为 USB_class_CDC。 我已经检查了所有 Tivaware 代码、但无法在任何地方找到示例代码。

此外、如果器件是 USB_class_CDC、请提供有关如何配置的任何链接。

谢谢、

Deepanraj.a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepanraj、您好!

    我不知道你的意思是完全不是什么,因为你的帖子和标题有点冲突。

    如果您要将 USB_class_CDC 用作器件、我们会通过 TivaWare 提供该器件、并提供 USB_dev_serial 或 USB_dev_cserial 等示例。

    如果您正在寻找 USB CDC 主机示例、我没有可用的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "如果您正在寻找 USB CDC 主机示例、我没有可用的示例。"

    在哪里可以找到上述 USB CDC 主机的示例。

    谢谢、

    Deepanraj.a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepanraj、您好!

    如果您搜索 E2E、您可能会发现一个旧帖子、其中其他用户提供了此类示例、但 TI 没有提供此类示例。