是否有人能够让 USB 在使用320MHz PLL 运行的 TM4C129ENCZAD 上工作? 在 TIVAWare USB 库用户指南中、它甚至提供了用于配置320MHz PLL 的代码:
以下是配置 USB 的示例
在应用使用320MHz PLL 时运行的软件库。
示例:使用320MHz PLL 设置
uint32_t ui32PLLFrequency;
ui32PLLFrequency = 320000000;
//
//通知 USB 库系统正在使用320MHz PLL 运行。
//
USBDCDFeatureSet (0、USBLIB_Feature_USBPLL、&ui32PLLFrequency);
但是、如果您打开 USBDCDFeatureSet (USBLIB_Feature_USBPLL)的源、则传递的值 必须可被60 MHz 整除。 因此、文档和源代码之间似乎存在差异。 那么、USB 甚至可以与320MHz PLL 配合使用吗?