This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:看门狗计时器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/808059/rm57l843-watchdog-timer

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我有一个应用、出于安全目的、我希望看门狗计时器监控系统并在 UC 卡在代码的某些部分时重置 UC。 该系统是在 HalcogGen 的帮助下使用 FreeRTOS 开发的。

如何在 Halcogen 中对看门狗计时器进行编程(我找不到选项卡)? 一旦我达到该值、我如何对其进行复位?

谢谢、

费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HALCoGen 没有直接设置。 但是、您可以使用 HALCoGen 生成的 RTI.c 文件中的 API 来控制 DWD。

    在 HALCoGen 中也有一个示例。  示例位于 HALCoGen 安装文件夹( c:\ti\hercules\HALCoGen\v04.07.01\examples\RM57Lx\example_dwwd.c)下

    此致、

    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 Halcogen 中生成代码、但我看不到任何 RTI.c 文件。

    至于示例、我已经检查过它、但问题是它需要用户启用 RTI 驱动程序、但在我的情况下、我不能:Halcogen 中的复选框被阻止、正如您在图像中看到的那样。

    为什么会这样呢?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没收到您在使用 FreeRTOS 的信息。 使用 FreeRTOS 时、HALCoGen 不支持 RTI 设置。

    您必须在自行初始化 RTI 的位置配置寄存器。

    此致、

    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在我明白了。 在这种情况下、我可以使用 FreeRTOS 生成的 RTI 代码吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用其他项目中的代码。

    此致、

    米罗