This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0914:TMS570LS0914引导加载程序源代码

Guru**** 2931070 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224, TMS570LS0914

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/807681/tms570ls0914-tms570ls0914-bootloader-source-code

器件型号:TMS570LS0914
主题中讨论的其他器件:TMS570LS1224

TMS570LS0914是否具有自己的引导加载程序固件或与 TMS570LS1224共享同一项目?

我也遇到了同样的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请使用 TMS570LS01224的引导加载程序作为参考。 以下几项可能会导致此问题:
    系统时钟:确保 bl_config.h 中的 SYS_CLK 与 PLL (HCLK)生成的系统时钟相同
    LS0914的闪存比 LS1224小。 请在 flash_defines.h 中定义闪存扇区的结构
    3.确保要擦除或编程的闪存扇区已激活