This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:将 NAND 闪存与 TM4C129NCPDT 连接以进行数据记录

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/807390/tm4c1294ncpdt-interfacing-nand-flash-with-tm4c129ncpdt-for-data-logging

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好,

TI 专家、

我需要将外部 NAND 闪存与 TM4C1294NCPDT 连接以进行数据记录。 。

我的问题是如何将外部 SPI NAND 闪存与此微控制器连接?

是否有可用的参考设计?

请提供帮助。

此致、

Sameer B  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sameer、您好!

    通常、您只需使 SPI 接口正常工作、然后按照 NAND 闪存的通信协议进行读/写数据。 我们在 examples/peripheral/SSI 文件夹中提供了用于常规 SPI 的 TivaWare 示例。 听起来您甚至不需要文件系统、因此它应该非常简单。

    最接近的参考设计是将 SDRAM 与 EPI 模块结合使用的设计: www.ti.com/.../TIDM-TM4C129SDRAMNVM 、但我认为它不是很适用。 尽管如此、您仍可以查看它是否起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ralph 提供了快速且有用的信息、


    此致、
    Sameer B