This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:未进行 TMS570LS0714充电

Guru**** 2905460 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/833673/tms570ls0714-tms570ls0714-charging-is-not-happening

主题中讨论的其他器件:TMS570LS0714

尊敬的先生:

我们拥有用于主动电池平衡的定制板 TMS570LS0714。  在定制电路板中、我们能够从电池单元放电到电池组。但是、我们无法执行充电(即从电池组到电池的功率流)。在为电池单元充电时、代码在 EMB_Stop ()中的以下循环中被敲入:

if ((g_ui32EMB1428Status &(0xF0))!= 0xA0)

while (1);

 

我们还会得到以下错误:

 g_ui32EMB1428Status 变量的值为0x00000010或0x000000B0。

我们能否知道该错误表示什么? 您能否为我们提供一些解决此问题的解决方案?

我要附上代码和原理图。 如果您需要任何其他信息、请告知我们。  

e2e.ti.com/.../0564.23_2D00_7_2D00_LCU_2D00_SPI.zipe2e.ti.com/.../3264.Schematics_5F00_New-_2800_1_2900_.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krunal、您好!

    请参阅 EMB1428数据表。

     G_ui32EMB1428Status 是 SPI 传输的返回值。 高4位是故障代码、低4位是 SPI 命令。

    表3中列出了故障代码。 表2中列出了 SPI 命令。

    SPI 配置是否正确(字节传输)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢你的答复。  

    我们参考 EMB1428数据表。  g_ui32EMB1428Status 变量的值 为0x000000B0。 我们在数据表中也看到了故障代码。 但我们无法解决此错误代码。

    您能告诉我们如何解决此错误代码吗?

    是的、SPI 配置正确。 在这里、对于 DAC_OUTPUT、我们配置了 SPI2。 以及将命令从微控制器传输到 EMB1428。我们已配置 SPI1。

    我要附上充电和放电命令的屏幕截图。

    寻找您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SPI 通信看起来正常。 您是否与 BMS 团队了解了如何使用 EMB1428器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、  

     非常感谢您的回答。 我们从 TI 应用手册中了解了如何使用 EMB1428 IC。 因此、使用了该 IC。 我们的硬件团队检查了电源和其他连接。 一切看起来都很好。 此外、电池单元到电池组的放电也得到了很好的执行。 但是、电池充电无法正常工作。   

    您是否怀疑 EMB1428有问题? 我们能不能知道 EMB1428/1499的错误代码0x00000010响应是什么意思? 我们无法解释此错误代码。  

    请帮助。 热切期待您的回应。  

    谢谢、此致

    Krunal Desai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krunal、

    我不熟悉 EMB1428和 EMB1499。 请查看电源管理论坛以获取帮助:

    e2e.ti.com/.../196