This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于:TM4C1231E6PZ:在休眠模式下为 IO 引脚加电、并移除了3V3电源

Guru**** 2928890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/834139/re-tm4c1231e6pz-power-on-io-pins-in-hibernation-mode-and-3v3-supply-removed

大家好、

感谢您的意见!

如果我使用休眠模式并移除3V3电源(除了 Vbat)、该怎么办?IO 引脚上的电压是否正常? (关于反向电流/能量)

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外部警报!

    [报价用户="Andreas Krasser"] IO 引脚上的电压是否正常?

    很大程度上取决于:

    • 这些 MCU 引脚上的电压电平
    • 是否存在合适的"限流"电阻器-每个受限引脚
    • 这种情况的持续时间
    • 如此"受影响"的引脚数

    我可以报告、风险资本公司-几乎一致-"对这种做法的不满!"   虽然 MCU 规格表(可能)指示(某些)"接受此类条件"的能力-"受影响的引脚的配置和数量"从未/曾经收到"建议注意事项!"   (两个引脚的数量-它们的"接近"(即位于 MCU 的同一侧)和此类条件的持续时间-以及"环境温度"-所有(可能)都可能会产生"过耗散"问题!)   从不好!

    [编辑/加法器] "3V3电源"被"重新移动"的"模块"也可能(可能经常)生成电压尖峰-这可能会传递到 MCU 引脚。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、除了 PJ0和 PJ1、"失效防护" GPIO 引脚的输入电压可以小于或等于4.5V、输入泄漏电流高达700uA、如 数据表第1151页的21.13.2.1节所述

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob、

    您和我的帖子具有相同的"时间戳"-但其(整体)结果有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有另一个关于 HIB 模式的问题....

    当微控制器处于 HIB 模式且引脚63 (#rst)上的外部复位被应用时....

    那么微控制器将保持 HIB 模式还是忽略复位?

    然后、他是否更改了#HIB 引脚上的状态?

    非常感谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在休眠模式下、RST-输入被忽略。