This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:电压异常

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/834746/tm4c1294ncpdt-abnormal-voltage

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好:

我使用 TI TM4C1294NCPDT、请帮助我解决以下问题:

芯片1引脚(PD0/AIN15)的输出电平仅为2.8V、在正常条件下为3.3V。  原因是什么?

原理图 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    鉴于存在的连接数量、我可以考虑以下两个原因:

    1) 1)已达到每侧最大 GPIO 电流、如果是这种情况、您还可以在该侧的其他引脚上观察到较低的电压、您可以在 器件数据表的第1822页看到该电压列表

    2) 2)连接到的是尝试从引脚提供比设置的电流更多的电流。

    您是否曾尝试移除 R511、然后测量输出以查看其是否保持在2.8V 或恢复到3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之前我们看到了"丰富的原理图"-但(很少)相关的细节!

    这种细节是否有帮助?

    • 从未明确声明引脚 PD0已(二者均)"键入并配置"为 GPIO 输出-然后被命令为"高电平"。  
    • 原理图(似乎)、指示 PD0用作输入  
    • 措辞(措辞)似乎表示 PD0为 ADC 输入
    • 在"什么条件"下进行了2V8测量?   如果引脚(W曾)输出(较大的"if")并发出脉冲-简单的仪表可能会被欺骗...

    减去完整和完整的数据-以及这样的原理图-帮助者是"无电"的-并留待猜测...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈,因此我假设您能够解决您的问题。

    我现在将关闭此线程、但如果您尚未解决此问题、请在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则打开新线程)。