This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS10106:咨询 TMS570LS10106引导加载程序材料

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS10106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/833967/tms570ls10106-ask-tms570ls10106-bootloader-material

器件型号:TMS570LS10106

您好!

在哪里可以找到有关使用引导加载程序方法对 TMS570LS10106进行编程的材料?  

我的客户需要帮助在生产线上进行编程。 谢谢。

我找到了一个文档,但它适用于 TMS570LS12x 系列。 http://www.ti.com/lit/an/spna192/spna192.pdf、它是一样的吗?

已在 Wiki、 http://processors.wiki.ti.com/index.php/TMS570_Hercules_MCU_Bootloader 上删除 Hercules 引导加载程序信息)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们没有适用于 TMS570LS10106器件的引导加载程序示例。 此器件是 Cortex-R4、但使用 F035技术而非 F021。 您可以使用 TMS570LS12x (F021) 和 TMS470M (F035)的引导加载程序示例作为参考。

    1.使用 TMS470M 中的闪存擦除/编程功能

    2.使用 TMS570LS12x 的其它代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    是否有任何有关如何在生产线上进行编程的文档?

    是否推荐任何编程器工具? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    1. dataio (http://www.dataio.com/) 是一家很好的公司、支持我们的一些 Hercules 器件
    2.如果您对本公司感兴趣,请咨询 Dataio
    JTAG 可用于擦除/编程整个闪存。 您只能使用 JTAG 对引导加载程序进行编程、然后使用引导加载程序擦除所有其他扇区、以及

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    DataIO 支持 TMS570LS10106: