This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:为 TM4C1294NCPDT 使用硬件跟踪分析器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/833587/tm4c1294ncpdt-using-hardware-trace-analyzer-for-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

我正在使用 TI-RTOS v2.16 CCS v9.0.1为 TM4C1294NCPDT 开发嵌入式应用。

我需要使用跟踪分析器功能。

请提供有关为硬件选择调试器/仿真器/跟踪分析器的指南。 现在、我将使用 XDS100v2进行调试。

请分享有关硬件跟踪分析器的更多详细信息。

此致、

Harshel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshel、您好!

    我对该功能没有太多经验、但首先、您能否从社区成员处查看此帖子?

    这将使您朝着正确的方向前进、然后我可以在 e2e.ti.com/.../2347878上进一步尝试和指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshel、您好!

    您是否能够检查该帖子并使其正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshel、您好!

    我没有听到您的反馈,因此我假设您能够解决您的问题。

    我现在将关闭此线程、但如果您尚未解决此问题、请在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则打开新线程)。