This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXPCC430RFX:如何修复短路的发送器板?

Guru**** 2766575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/834621/msp-expcc430rfx-how-to-fix-a-shorted-transmitter-board

器件型号:MSP-EXPCC430RFX

尊敬的 TI 工程师

我正在使用 MSP-expcc430RF 开发套件。 但是,它突然崩溃了。  当连接到电源2V 时、电流高于1A。当使用仪表测量 Vin 和 GND 引脚时、显示它们短路。 我想这是因为我意外地将其连接到带电的电容器(大约6V)、同时 Vin 和 GND 意外地通过裸线连接(我使用导线扩展 Vin 和 GND)。 因此、它的某些部分被损坏。

如何查找和修复损坏的部件? 请提供步骤说明吗? 或者、您是否单独销售该卫星板?   

情况紧急。 您是否也可以将此帖子发送至中国的 e2e? 因为我在香港,这是北京时间。 或者、我是否应该在 e2e 中国发布相同的帖子?

这是图片。 左侧的塑料端口被热风枪熔化、因为我想移除 Vin 上的电容器以检查其是否损坏。 不过、没关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    我将请我们的一位专家就这一帖子发表评论。 我们可能需要几天的时间才能回来、因为这是周一的假期。

    谢谢、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Li Peng ]]如何查找和修复损坏的部件? 您能否提供步骤说明?[/引述]

    照片非常清楚地显示:

    • 可能缺少正确的电路板维修/部件拆卸工具和方法
    • 和/或"匆忙"或(赦免)"不专业"维修尝试

    需要足够的"工具、方法、焦点和时间"来"查找和修复"此类板(如果幸运的话)。   (通常)需要以前的经验。

    当此类电路板包含"昂贵和/或难以更换组件"时、它应该(始终且仅限)由具有丰富工具和经验的电路板"处理"!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    任何数量的东西都可能会导致电路板出错。 我担心硬件可能无法修复。 我建议您购买一个新电路板。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为 Tech Biz 所有者-最好是"尝试挽救"最昂贵的组件"、然后尝试(某种形式)电路板重建。

    同样、需要适当的设备、电路板维修技能和耐心。

    由于"恐惧"、仔细提取更昂贵的组件-然后正确地"测试"组件-似乎远远不能谴责(未经检查)这些组件。