This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:在 TI Enet_S2E 项目演示中它不进行浮点算术

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/834529/tm4c1294ncpdt-it-does-not-make-floating-point-arithmetic-in-ti-enet_s2e-project-demo

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

大家好、TI E2E 团队、

我使用 EK-TM4C1294XL TM4C1294 Connected LaunchPad 板进行实验,我参考 www.ti.com/.../spma072.pdf ,我在 CCS 中导入 Enet_S2E 项目,我想使用它做一些实验,因为它具有 FreeRTOS 和 lwip 堆栈。

我在项目中添加了一些浮点运算、 但我发现在项目中进行调试时会跳过浮点运算代码、 如下所示、

因此我启用 FPU、但它是相同的、当我逐步调试代码时、浮点运算代码会直接跳过、

我找到了许多文档、但问题仍未解决、因此我可以在 TI E2E 支持论坛中获取帮助。

我正在寻找您的尽快回复。

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能会看到编译器正在优化 FTEST 变量、因为问题的任何部分都不会将其用于输出。 它将看到它被设置而不被使用、然后将其优化出来。 尝试关闭优化、或将变量用于有意义的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ralph、

    感谢您的回复、我的问题已根据您的回复得到解决。

    我关闭优化级别、因此没关系。

    此致、

    Eric