This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-TM4C129POEAUDIO: TIDM-TM4C129POEAUDIO 解决方案

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-TM4C129POE, TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/831368/tidm-tm4c129poeaudio-tidm-tm4c129poeaudio-solution

器件型号:TIDM-TM4C129POEAUDIO
主题中讨论的其他器件:TIDM-TM4C129POETM4C129ENCPDT

 大家好、我是来自纽约安德烈电子公司的 Philip Liu。

我们将使用您 的 TIDM-TM4C129POEAUDIO 解决方案来制作我们的新产品。  

请告诉我在哪里可以找到有关参考设计的完整信息。 您是否有采用 Altium 格式的参考设计原理图? 或其他格式、我可以在哪里找到?

您可以向我推荐任何开发套件吗?

谢谢你

Philip

pliu@andreaelectronics.com

philip.philipliu@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只有原理图的.pdf、但我将询问开发人员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在此处查看 Altium 文件:

    具有以太网供电(PoE) CAD 文件的音频通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回答。

    我对原理图有疑问, TIDM_TM4C129POE_CON 原理图上的 S2和 S3有什么功能?

     谢谢你

    Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是电路板上提供的通用开关、如果需要具有需要开关的器件、则会出现这种情况。 在本 TI 设计中不需要使用它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我明白了。

    另一个问题是、我将设计一个麦克风转以太网器件、该器件将使用 TIDM_TM4C129POE 解决方案。

    您能否推荐 用于 TM4C129ENCPDTI3R 和 TPS23753APW 的评估板? 这将有助于我们的发展。

    由于我看到您的网络、 因此 TIDM-TM4C129POE TM4C129POE 以太网供电(PoE)参考设计板 不可出售。

    谢谢你

    Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TM4C129ENCPDT 的开发板是 EK-TM4C129EXL、  

    下面是 一些适用于 TPS23753APW 的评估板:

    http://www.ti.com/product/TPS23753A/toolssoftware