This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129DNCPDT:当器件初始化失败时、TDO 切换

Guru**** 2928290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/834705/tm4c129dncpdt-tdo-toggles-when-device-fails-initialization

器件型号:TM4C129DNCPDT

您好、Tiva 专家、

数据表提到"如果器件在复位期间初始化失败、硬件会切换 TDO 输出以指示故障。"

我的问题是、TDO 能够切换脉冲是什么类型的故障? 我的客户想知道它是否可用于识别某些故障情况、例如闪存损坏、无振荡、引脚垫损坏等

谢谢、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、

    如果 TDO 切换以固定频率发生、则表示器件启动过程中发生了错误、如果发生这种情况、则表示器件无法恢复且必须更换。

    因此、在这方面、可以使用它来识别故障情况、但很少发生、这意味着器件是不可恢复的。

    在大多数情况下、我们以相反的方式使用 TDO 切换、这是为了确认器件是否未受到不可修复的损坏、并且解锁过程可能还会恢复它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    把这个留给'你们'-我的(mott) crüe (几乎)被认定为 Tiva 专家。   (TiVo -另一个故事...)

    [引用用户="Jo Chen"]我的客户想知道它是否可用于识别某些故障情况,例如闪存损坏、无振荡、引脚垫损坏等。[/引用]

    我的团队认为、客户"在这里、尽管"给 TDO 带来负担"这样的任务、但这似乎是不明智的!"   

    也许可以考虑:

    • 不会衡量其他和添加的要素-是否会增加此客户的意图?   (即测量电源电压、其他"关键信号或电平")
    • 可以测量引脚/焊盘-针对"可靠设计"、这是(通常)要求。   通常通过'SO-PI 移位寄存器'(串行输出、并行输入)实现、这对 MCU 的信号要求极低-同时还能快速轻松地监控大量 MCU 引脚/焊盘!
    • 请注意、"仅需 TDO 之外的引脚即可(已经)-因此"添加了一个 GPIO"-将独特的信号序列(闪烁)输出到板载 LED -提供了一种非常出色的方法、即"识别此类故障情况!"   并且不可能中断 TDO 信号...

    上所述(&受限)、闪出似乎实现了"两全其美"。   (即"安全 TDO 和诊断功能-不存在冲突/妥协!")