Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 您好!
我们将使用 Tiva TM4C129NCPDT 作为芯片来构建硬件。 我们必须为 ARM 实施20引脚跟踪调试。 我已按照图示(已连接)制造电路。 我已将相应的跟踪引脚正确连接到 Tiva 控制器。 我有以下疑问:
1.应该将 Tiva 的哪个引脚连接到连接器的 GNDDetect 引脚?
2.布线引脚是否需要串联端接?
请告诉我 Tiva TM4C129NCPDT 控制器的20引脚 ARM 跟踪调试电路的参考原理图。