This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-RTOS-MCU:具有 TI-RTOS 的 Tiva C 的以太网启动器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/834281/ti-rtos-mcu-ethernet-bootlaoder-for-tiva-c-with-ti-rtos

器件型号:TI-RTOS-MCU
主题中讨论的其他器件:TM4C1294KCPDTEK-TM4C1294XL

您好!

我正在使用 CCS 版本:7.3、TI-RTOS_2_16_01_14。

我将使用 tm4c1294kcpdt 在定制板上运行 HTTPS 示例代码。

我想使用 LM 闪存编程器更新应用程序。

TI-RTOS 是否有这方面的任何示例?

此致、

Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们提供了一个以太网引导加载程序示例、您可以参考该示例。 请参阅 BOOT_EMAC_FLASH (这是引导加载程序)和 BOOT_DEMO_EMAC_FLASH 应用程序。 可在下找到它们 /examples/boards/ek-tm4c1294xl/.

     BOOT_DEMO_EMAC_FLASH 将设置 UDP 连接以接收 LM FlashProgrammer 发送的任何魔术包。 收到魔术包后、它将调用回调函数 SoftwareUpdateRequestCallback。 回调只需通过调用 SoftwareUpdateBegin()将控件传输到引导加载程序。 尽管该应用不基于 TI-RTOS、但我认为您可以将其参考到 TI-RTOS 应用中。 我们没有适用于引导加载程序的基于 TI-RTOS 的应用程序示例。