主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
工具/软件:Code Composer Studio
要通过 CAN 将数据从一个传感器发送到另一个电路板、我是否需要配置所有模块 CAN1、CAN2、CAN3、CAN4?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
要通过 CAN 将数据从一个传感器发送到另一个电路板、我是否需要配置所有模块 CAN1、CAN2、CAN3、CAN4?
您好!
您不必配置所有 CAN 模块。 您只能配置使用过的模块
请注意、如果您使用的是 LaunchPad、则必须连接 CAN 收发器(例如 SN65HVDA541)。 LaunchPad 板上没有收发器。
CAN 模块在器件 TRM 的第27章中进行了介绍。
可在 HALCoGen 示例文件夹中找到使用示例。 有关使用此示例的说明,请访问帮助主题->示例。
我建议您从示例开始。
此致、
米罗
您好!
这取决于您的需求。 您必须至少配置一个用于传输的消息框、以及至少配置一个用于接收的消息框。 在示例中、CAN1..4是配置的、因为稍后在应用中会使用所有这些参数。
请注意、如果您使用的是 LaunchPad、则如果您想与另一电路板通信、则必须连接 CAN 收发器(例如 SN65HVDA541)。 LaunchPad 板上没有收发器。 示例使用内部回送模式、因此不使用收发器。
此致、
米罗