This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123AH6PM:UDMA 和 NVIC 的数据表说明

Guru**** 2818535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/833890/tm4c123ah6pm-datasheet-clarification-on-udma-and-nvic

器件型号:TM4C123AH6PM

数据表第8.2.8节(第545页)规定:"当使用 μ μDMA 与外设之间传输数据时、外设必须禁用所有到 NVIC 的中断。"

两个问题:

1) 1)这是自动发生的、还是软件必须告知外设执行的操作?

2) 2)如果在 DMA 传输期间发生中断、会发生什么情况? 它丢失了吗? 它是否延迟到 DMA 传输完成?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、12月12日下午、

    所以... 这是一个很好的问题、我在寻找答案时偶然发现了这个问题...  

    如果有什么帮助,我偶然发现了我自己的许多帖子,坐在那里一会,想知道“等我两年前知道所有这些吗? 啊……” )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ralph Jacobi"]……如果有任何帮助,我偶然发现了我自己的许多文章,坐在那里一会想知道“等我两年前知道了所有这些吗? 啊……” :)[/报价]

    这是一个很好的报价-可能还有很多其他人和(特别是)我自己发现自己在(同样)船上!    可怕的"短语学习"(决赛之战)生活。   在这种情况下,这张海报可能是“用自己的花瓣悬挂?”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎我问过两次完全相同的问题... Deja VU。

    "一个 deja VU 是矩阵中的一个毛刺脉冲。 当他们改变某件事时、就会发生这种情况。"

    感谢您的帮助!