This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BH6ZRB:[TM4C123BH6ZRB] EEPROM 内的复制缓冲区

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123BH6ZRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/833412/tm4c123bh6zrb-tm4c123bh6zrb-copy-buffer-inside-the-eeprom

器件型号:TM4C123BH6ZRB

你好

在 TM4C123BH6ZRB 中、它提到了复制缓冲区。 仅当主块已满时才使用复制缓冲区。 我的问题是复制缓冲区有多大? 应用程序如何知道复制缓冲区已满?

在 EEPROM 特性中、

对32进行编程的正常时间为110us、 但如果需要具有可用空间的缓冲器、则为30ms。 如果需要缓冲器并需要擦除、则为60ms。

擦除缓冲区的时间似乎与擦除主块的时间相同。 缓冲器是否有7个大小为7x16Word 的块?

非常感谢

Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe、

    请参阅以下段落:

    复制缓冲区仅在主块已满时使用、因为一个字已经被写入七次、并且没有更多的空间来存储其最新版本。 在这种情况下、块中所有字的最新版本都被复制到复制缓冲区中、这样可以安全地擦除主块、从而提供断电安全性。 如果复制缓冲区本身已满、则必须首先将其擦除、这会增加额外的时间。

    基于这一点、似乎复制缓冲区中有7个块大小的空间、因此我同意这一评估、但我要说、上面的段落清楚地显示了它与由于时间而产生的猜测相比。 请参阅 :https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/p/833412/3083777#3083777

    关于如何知道擦除时间:

    寄存器19:EEPROM 支持控制和状态寄存器(EESUPP)

    如果下次使用内部复制缓冲区时必须将其擦除、则 EREQ 位会被置位、因为缓冲区已满。 为了避免在下一次写入时等待复制缓冲区被擦除的延迟、可以通过将 START 位置位来手动擦除该寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph

    谢谢

    以下勘误表中的 MEM#1和10表示如果是 PRETRY 和 ERETRY、则不应使用 START 位。

    http://www.ti.com/lit/er/spmz849f/spmz849f.pdf

    这是否会影响 EREQ 位?

    谢谢

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe、

    否这些勘误项不影响 EREQ 位。 问题集中在 EEPROM 的错误恢复。 但是、当使用带有 EREQ 的 START 位时、它所做的只是擦除复制缓冲区、这是一种标准操作、而不是尝试从错误中恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph

    谢谢。 在数据表中、它在不同的位置有块、页、扇区、缓冲区、我对所有这些术语都很困惑。

    块是16个字。 一个扇区包含两个块=32个字。 但实际上一个块是7个副本、但应用程序只能看到16个字  

    扇区在这里有什么作用?

    页面是什么?  数据表第536页(工作原理)

    它提到、当页面空间用完时、会使用复制缓冲区。

    页面是块还是扇区? 复制缓冲区的大小是否等于7x16word 或7x32x16word?

    另一个问题是、复制缓冲区是否在2K EEPROM 空间中共享?

    您能帮我 更好地理解复制缓冲区的内部机制吗?

    非常感谢

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe、

    每页为16个字。 2页块是32个字、与模拟 EEPROM 的底层闪存的扇区大小相匹配。

    我发现了一篇 E2E 文章、其中详细介绍了复制缓冲区:  

    我认为这将回答许多问题。 此外、复制缓冲区看起来仅为16个字。 它没有7x 深度。 它只复制16个字中每个字的最新版本、然后在块擦除后写入。

    这篇文章有很多细节、即使我不是很清楚、所以请仔细阅读、如果您有任何疑问、请告诉我。