This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PZ:GPIO 速度、DMA、AHB

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/832820/tm4c123gh6pz-gpio-speed-dma-ahb

器件型号:TM4C123GH6PZ

 我们将 TM4C123GH6PZ 用于80MHz PLL 提升了微控制器可以使用的 GPIO 频率是多少? 如果我们要使用全速80MHz、应该将总线配置为 AHB (DMA 访问)、还是将其配置为基本 IO 端口?

请分享上述各点的示例代码以进行验证。

此致  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将频率为80MHz 的 CPU 与非常优化的代码配合使用、我每100ns (每8个周期)实现一次传输。 使用 UDMA 可以减轻 CPU 负载、但速度可能不会更快、具体取决于 CPU 的工作情况。 与 CPU 相比、UDMA 访问总线的优先级更低。 我设置了一个示例、将256字节的数据从 RAM 发送到 GPIO 端口 A 的6个引脚(使用 AHB)、并每50ns 实现一次传输。 在这种情况下、CPU 除了在传输结束时重新启动 UDMA 外、在分支到自循环中不执行任何操作

    我已将项目附加到.zip 文件中。 使用 Code Composer Studio"文件"、"导入"功能将此项目添加到您的工作区。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/GPIOA_5F00_AHB_5F00_uDMA.zip