This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/832478/tms570ls3137-tms570ls3137

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我有同样的问题,问题是你是否可以发布如何从_c_int00()函数跳回 Label _Continue_after_STC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diana、

    从 HALCoGen 生成的代码中可以看到、对后 STC 的调用完全由软件管理。 在 CPU 上执行自检的调用与"正常"函数调用不同。 在自动调用 STC 之后、代码执行不会返回到语句。 如果这是所需的功能、CPU 复位处理程序需要完全在软件中管理这个-也就是说、将 STC 标识为 CPU 复位的原因、根据需要重新配置 CPU (中断、堆栈等)、 然后跳转至程序存储器中您希望在 STC 之后执行的下一步操作的任何位置。

    HALCoGen 会生成启动序列、该序列是一个如何执行此操作的示例。

    此致、

    Sunil