This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:加电时序

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/831606/tm4c1294ncpdt-power-up-timing

器件型号:TM4C1294NCPDT

大家好、我想知道 TM4C1294NCPDT 对于 VDD、VDDA 和 VBAT 允许的最大导通时间是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按"最长导通时间"、您是指最短电压斜坡时间吗? 如果是、则没有。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、像您一样、团队成员想到 了"上升、电压上升"。    

    但是-"电源/电压定序"是否可以更好地代表此海报的问题?    我们的信念-从许多 MCU (过去25年以上)和五家不同的 ARM MCU 供应商(过去10年)中得到的启示:

    • VDD 应首先达到“全强制”(即符合规格)... 尽管 VDD 上的容性负载最高、尤其是如此。
    • VDDA (独立于 VDD 时)应仅在 VDD 达到其指定电平后到达。   (这是我们公司经验丰富/有据可查的信念)  MCU 从未打算(大多数)由 VDDA 供电!   我们一再发现、这是一款"经认证的 MCU 冷却器"-在各种 MCU 供应商中!

    通常需要特殊电路设计-如果/何时 VDDA 未直接导出(或绑定)到 VDD。   (因此 VDDA 不会"超前" VDD 达到规格。)

    VDDA 与 VDD 一起"解决"电源定序"问题-但会影响 MCU 的大部分模拟功能。    (在表面下方挖掘(如图所示)-并非总是显示-最令人愉快的图片。)   所有 MCU 供应商都"消除"此漏洞-然后选择"与或避免"、就像他们(通常)的定制/实践一样...