This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231H6PZ:CAN Open 及其库的实现

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1231H6PZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/831500/tm4c1231h6pz-implementation-of-can-open-and-its-library

器件型号:TM4C1231H6PZ

我想在 TM4C1231H6PZ 微控制器上实现 CAN Open 库。 请建议我可以在其中开始实施 CAN Open、

如果有任何库 实现支持文档、请告诉我。

还建议如何实现自己的对象字典。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是两个第三方广播已移植到 TM4C 器件的 CANopen 协议栈:

    https://www.ti.com/devnet/docs/catalog/embeddedsoftwarefulldetails.tsp?productId=9317

    https://www.ti.com/devnet/docs/catalog/embeddedsoftwarefulldetails.tsp?productId=1157

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供应商的 Bob 在这里提供了一项(最独特的)"省时/省力"服务-应该得到所有人的感谢。   (干得不错、Bob。)

    使用上述内容/已承认的内容-可能会出现"并非所有元素都具有(任何提供商的)协议栈-'memet'完整/正确的协议规范!"   (这来自我们公司最近的经验(3-5个月)、可能是"对协议的范围和意图的理解"和/或"提前租赁"的预先选择-在未完全执行和/或测试/验证时"的结果。)

    评估 和确保"软件收购确实满足他们和客户的需求"是用户的职责(单独)。   适当的公司将列出其协议实施中可能"偏离正常/预期"的元素。   (不幸的是、我们发现"并非所有"公司都生产此类商品。)

    我的公司和我都没有(任何)供应商 Bob 在此处列出的'2 CANopen 协议栈'经验。   我们在这里撰写的是一篇一般性的"指导评论"、它希望"轻松、轻松、能够获得最合适和最合适的协议..."