This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSRM48HDK:器件软件报告微控制器未通电

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/831273/tmdsrm48hdk-device-software-reports-that-the-micro-controller-is-not-powered

器件型号:TMDSRM48HDK

您好!

我已经使用 Hercules 开发套件很多年了、其中一个套件突然停止通信。 进一步检查后、插入电源后、四个 LED 电源指示灯中只有两个亮起。 亮起的两个是12 VDC 和5 VDC LED。 我使用此设备已有一年多了、唯一的变化是此设备插入的以太网交换机。 我从5端口非托管交换机切换到8端口非托管交换机。 我能否将其发送回德州仪器进行更深入的鉴别分类、以了解导致该装置突然出现故障的原因是什么? 上周我为此问题创建了一个 TI 案例(CS0063046)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您应联系当地的 TI 销售代表、以寻求有关此故障的帮助。 一些 IC 似乎已损坏。

    此致、
    米罗