This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PGE:CCS/TM4C123GH6PGE

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PGE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/831170/ccs-tm4c123gh6pge-ccs-tm4c123gh6pge

器件型号:TM4C123GH6PGE
主题中讨论的其他器件: TM4C123

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我需要 TI 的一款更便宜的微控制器。

在此控制器中、我希望生成两个彼此互补的 PWM。

我已在 驱动板中使用 TM4C123GH6PGE 生成 PWM 10 KHz。

现在、我想生成两个频率为5kHz 的 PWM、因此我需要不同的微控制器。

请推荐可轻松与父级微控制器连接的 TI 微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="SHIKHAR Gupta"]现在我想生成两个频率为5kHz 的 PWM,所以 我需要不同的微控制器。

    你是吗?   您的现有 MCU 是否"多个 PWM 模块"-这些模块可配置为独立运行?

    一个 MCU 通常胜过两个 MCU。   (除非和直至" MCU 的热"(请参阅 M.I.T.)证明具有很高的优势、性能/功能是明智的。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通常会处理技术问题、而不是定价问题、但 TM4C123系列中有一些配置具有更低的引脚数、并且稍微便宜一些、例如 TM4C1231C3PM

    MSP430系列中有一些性能较低且成本较低的器件。 使用搜索页面查找可满足您需求的最低成本器件:

    http://www.ti.com/microcontrollers/msp430-ultra-low-power-mcus/products.html