This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F021FLASHAPI:闪存 API 库认证

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: RM46L852, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/830660/f021flashapi-flash-api-library-certification

器件型号:F021FLASHAPI
主题中讨论的其他器件:RM46L852HALCOGEN

大家好、

我的客户询问我们 的 F021闪存 API 库、他一直在使用 RM46L852微控制器、并想知道我们 的 F021闪存 API 库是否存在  

是否通过了 D-178C 认证? 很遗憾、我试图寻找有关这方面的相关信息、但我找不到相关信息。

期待您的支持。

 此致、

-Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    尚未评估 F021闪存 API 是否符合任何功能安全标准。 该库是在 TI 建立功能安全合规流程之前开发的。 为了继续支持我们的客户及其安全需求、我们追溯性地将静态和动态测试及其相关报告作为合规性支持包(CSP)的一部分、以便在安全系统中使用此软件组件。 目前、F021闪存 API 库包含在 TI.com 上提供的 HALCoGen CSP 封装中。 如果您的公司未使用 HALCoGen 或不打算使用 HALCoGen CSP、请告诉我、以便我们可以讨论 F021库的安全处理方法。 请注意、在大多数情况下、 我们发现、软件的实际使用与安全无关、因为它仅用于对器件进行编程、就像在引导加载程序场景中一样、或者它用于在 EEPROM 仿真角色中写入的数据对安全并不重要。 如果数据对安全至关重要、我们建议对该信息实施相关的安全防护措施、例如数据冗余、写入数据块的 CRC 校验以及读回写入数据、以确保正确操作。

    此致、

    Sunil