This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM42L432:MEMS 振荡器而不是晶体振荡器

Guru**** 2938580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/830087/rm42l432-mems-oscillator-instead-of-crystal-oscillator

器件型号:RM42L432

大家好、

以下是我的说明、

#我们是否可以使用 MEMS 振荡器而不是晶体振荡器?

否。如果我使用 MEMS 振荡器、它会在调试会话期间影响 JTAG TCK 引脚配置吗?

#MEMS 振荡器电路设计期间需要注意哪些预防措施?

此致、

S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用外部振荡器(MEMS)。 您必须在保持 OSCOUT 断开的同时将其连接到 OSCIN、并且信号必须切换0V 至3.3V。 最大频率为20MHz。 Kelvin_GND 必须被连接至其它 GND 引脚。

    此致、
    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速反馈。

    根据随附的数据表屏幕截图、它被称为

             "Kelvin_GND 不应连接到任何其他 GND。"

    请 您再次确认,您需要遵循哪一个?

    此致、

    S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您使用外部振荡器时、Kelvin GND 应与器件上的任何其他 GND 一样连接到电路板接地。

    此致、
    米罗