工具/软件:Code Composer Studio
我使用的是 TMS570LC4357电路板。 我对 MPU 设置有疑问。
首先、我想在 RAM 中使用 DMA 访问。 所以、我设置 MPU 通过 HalCoGen 应用进行写入设置。
1.我想知道回写和直写之间的 RAM 速度差异(因为 高速缓存中的回写写入,而 RAM 和高速缓存中的直写写入)
第二,MPU 地区-技术文档。 MPU 有16个区域 、用于设置 RAM 区域的环境。
2. 我 想 知道 为什么要 划分区域。 和 设置方法(我 使用 HalCoGen 应用程序, C 代码无法实现? )
谢谢、此致、Minwoo。