请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 主题中讨论的其他器件: TMS570LS3137
您好,
我们能否直接将已经为 TMS570LS3137开发的源代码移植到 TMS570LC4357什么是除 Dcache 和 Icache 以及 PCR 1、2、3、4之外的主要架构变化。
闪存 ECC、RAM ECC、锁步等的所有安全相关功能在 TMS570LS3137至 TMS570LC4357的这两者之间是相同的。
从 TMS570LS3137和 TMS570LC4357迁移的设计限制是什么。
有没有关于从 TMS570LS3137和 TMS570LC4357移植源代码的迁移注意事项文档。
TMS570LS3137和 TMS570LC4357之间的主要架构差异是什么。
为 TMS570LS3137开发的安全相关源代码是否 会直接在无需投入大量精力的情况下运行 TMS570LC4357。