This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LS3137和 TMS570LC4357之间的主要架构差异是什么。

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/830068/tms570lc4357-what-are-major-architecture-differences-between-tms570ls3137-and-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: TMS570LS3137

您好,  

我们能否直接将已经为 TMS570LS3137开发的源代码移植到 TMS570LC4357什么是除 Dcache 和 Icache 以及 PCR 1、2、3、4之外的主要架构变化。  

闪存 ECC、RAM ECC、锁步等的所有安全相关功能在 TMS570LS3137至 TMS570LC4357的这两者之间是相同的。

从 TMS570LS3137和 TMS570LC4357迁移的设计限制是什么。  

有没有关于从 TMS570LS3137和 TMS570LC4357移植源代码的迁移注意事项文档。  

 TMS570LS3137和 TMS570LC4357之间的主要架构差异是什么。  

为 TMS570LS3137开发的安全相关源代码是否 会直接在无需投入大量精力的情况下运行 TMS570LC4357。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看以下主题以进行类似讨论:

    此致、
    米罗