This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129CNCZAD:Tiva C 系列有任何发展蓝图

Guru**** 2910150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/829005/tm4c129cnczad-there-is-any-roadmap-for-the-tiva-c-family

器件型号:TM4C129CNCZAD

大家好、团队成员。

MU 客户已根据我们的 Tiva C 完成了一项设计、现在他希望升级其硬件、但要保持在某些代码环境中、他希望扩展 其在以下方面的能力:

-速度更高,目前限制为120MHz

-保持低功耗

更大的 SRAM、超过1MB、目前我认为 Tiva 只有256KB

-更大的闪存、现在高达1MB

-并保留 Tiva 的大部分功能:UART/I2C/以太网/USB/ PWM/LCD

请提前告知 TI 是否有产品可供选择、谢谢  

此致、

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    我们不在 E2E 论坛上讨论发展蓝图、但就目前发布的器件而言、如果他们想要坚持使用 Cortex M4内核 ARM MCU、那么我们目前没有满足这些要求的产品。 他们需要升级到 Sitara 类等功能明显更强大的处理器。

    不过、客户应注意权衡、因为速度越快通常会增加功耗。 他们应该优先选择搜索中重要的内容、并且还应记住使用 SDRAM 扩展 RAM 是一个选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉尔夫

    感谢您的输入、但 Sitara 在 功耗方面太大。  

    此致、

    Shai