This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:I2CMasterBusy 卡住

Guru**** 2895180 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/828461/tm4c123gh6pm-i2cmasterbusbusy-stuck

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:ADS1110

我使用 I2C 模块与 ADS1110 ADC 进行通信。 我的控制器是线路上唯一的主器件。 一切都正常、但有时会发生、当我将应用程序下载到控制器并进入调试模式时、或者当我重新启动器 件时、I2C 线路将卡在 I2CMasterBusy 状态、并且我无法与 ADC 进行通信(因为我在每次迭代时都会检查 I2CMasterBusy)。 是否有办法重置 I2C 总线的状态? 我是否应该使用某种超时?

此致、

Ksawery

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 TM4C 在进行 I2C 传输时停止或复位、从器件可能会将 SDA 信号保持在低电平、等待剩余的时钟。 主器件(TM4C)会将总线卡在繁忙状态。 当您看到这种情况时、尤其是当尝试执行来自复位的第一次传输时、您可以使 I2CnSCL 引脚成为数字输出引脚、并使用"位 bang "时钟来使从器件完成并释放 SDA 线路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我以为可能会发生这样的情况、但我不知道如何摆脱 I2CMasterBusy 的状况。 那么、"位拆裂"到底意味着什么? 我是否应该将引脚设置为1并循环、直到 SDA 线路被释放? 或者、我是否需要定期在1和0之间切换引脚、直到线路被释放?

    此致、

    Ksawery

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要使 SCL 引脚变为低电平、然后变为高电平。 最坏的情况是当从器件即将响应一个读取请求并且主器件被复位时。 在这种情况下、您需要9次切换 SCL (低电平然后高电平)、然后是一个停止条件(SCL 低电平、SDA 低电平、SCL 高电平、SDA 高电平)。 如果从器件执行时钟扩展或总线上有多个主器件、则会更加复杂一些。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将尝试此解决方案。 最坏情况是否也适用于所有其他情况? 以下是我的代码的一部分:

    // I2C 配置
    SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOB);
    GPIOPinConfigure (GPIO_PB2_I2C0SCL);
    GPIOPinConfigure (GPIO_PB3_I2C0SDA);
    GPIOPinTypeI2CSCL (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_2);
    GPIOPinTypeI2C (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_3); 
    如果(!I2CMasterBusy (I2C0_BASE)
    {
    
    ... //读取 ADC
    
    }
    否则//强制 ADC 释放 SDA 线
    {
    GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_2);
    GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_3);
    
    //模拟 SCL 时钟周期
    对于(ucSCLCycle = 0;ucSCLCycle < I2C_RESET_CYCLLES;ucSCLCYC++)//I2C_RESET_CYCLES= 9
    {
    GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_2、0);//SCL 线路低电平
    GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_2、GPIO_PIN_2);//SCL 线路高
    电平}
    
    //模拟停止条件
    GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_2、0);//SCL 线路低电平
    GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_3、0);//SDA 线路低电平
    GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_2、GPIO_PIN_2);//SCL 线路高电平
    GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_3、GPIO_PIN_3);//SDA 线路高电平
    
    //将引脚重新配置为 I2C
    GPIOPinConfigure (GPIO_PB2_I2C0SCL);
    GPIOPinConfigure (GPIO_PB3_I2C0SDA);
    GPIOPinTypeI2CSCL (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_2);
    GPIOPinTypeI2C (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_3);
    } 

    此代码是否与 I2C 的标准速度(100kbit/s)兼容?

    由于某种原因、我今天无法重现问题、因此我目前还无法测试我的代码。

    此致、

    Ksawery

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我终于设法重现了问题、但上述代码在第一次循环中不起作用-在线路不再繁忙之前输入了两次 else 条件、因此事件序列中仍然有问题。

    此致、

    Ksawery

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SCL 速率可能太快。 在这种情况下、您是否有 I2C 总线的逻辑分析仪或示波器快照? ADS1110支持100KHz 或400kHz、无需特殊配置。 尝试在每个 SCL 转换之间添加2us 延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 遗憾的是、我目前无法访问范围。 我添加了延迟、但我发现很难再次重现问题。 为什么2us 具体是一个良好的延迟? 我将以标准速度使用 I2C。

    如果我能够重现此问题、我将更新任何进度。

    此致、

    Ksawery  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     从 ADS1110 数据手册中、无需在标准模式和快速模式之间进行任何更改。 I2C 接口的工作频率最高可达400kHz。 2uS 低电平/2uS 高电平可提供250kHz 的频率、这应该是足够的时间。 如果延迟时间很关键、您可以使用1.25uS、然后仿真400kHz SCL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这很有道理。 我将更新任何结果。

    此致、

    Ksawery

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设法再次重现此问题、解决方案确实起作用、但是在释放 I2C 线路之前、仍会输入两次 else 条件。 也许我应该增加延迟以匹配100kbit/s 的速度? 或者、我的代码中的事件顺序可能存在错误? 我的代码现在如下:

    否则、//强制 ADC 释放 SDA 线
    {
    GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_2);
    GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_3);
    
    //模拟 SCL 时钟周期
    对于(ucSCLCycle = 0;ucSCLCycle < I2C_RESET_CYCLLES;ucSCLCYC++)
    {
    GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_2、0);//SCL 线路低电平
    SysCtlDelay (100);
    GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_2、GPIO_PIN_2);//SCL 线路高电平
    SysCtlDelay (100);
    }
    
    //模拟停止条件
    GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_2、0);//SCL 线路低电平
    GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_3、0);//SDA 线路低电平
    SysCtlDelay (100);
    GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_2、GPIO_PIN_2);//SCL 线路高电平
    GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_3、GPIO_PIN_3);//SDA 线路高电平
    
    //将引脚重新配置为 I2C
    GPIOPinConfigure (GPIO_PB2_I2C0SCL);
    GPIOPinConfigure (GPIO_PB3_I2C0SDA);
    GPIOPinTypeI2CSCL (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_2);
    GPIOPinTypeI2C (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_3);
    } 

    系统时钟以50MHz 运行。

    此致、

    Ksawery

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、因此尝试不同的延迟不会改变结果、但是将模拟 SCL 周期的数量从9个增加到18个(假设在有9个周期时输入了两次 else 语句)解决了这个问题。 那么、现在我不确定为什么释放 I2C 线路需要两倍的 SCL 周期数?

    此致、

    Ksawery

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Ksawery">我使用 I2C 模块与 ADS1110 ADC 通信。 我的控制器是线路上唯一的主器件。    一切都正常、但偶尔会发生、当我将应用程序下载到控制器并进入调试模式时、或者当我重新启动器件时、I2C 线路将卡在  I2CMasterBusy 状态

    不是,“把一把大的猴子扳手扔进这个 saga”——但你真的想部署“I2CMasterBusy ()”吗?

    PDL 注:

    16.2.2.11 I2CMasterBusy

    指示 I2C 总线是否繁忙。
    原型:bool I2CMasterBusy (uint32_t ui32Base)
    参数:ui32Base 是 I2C 模块的基址。 说明:此函数返回 I2C 总线是否繁忙的指示。 此函数可在多主器件环境中用于确定 另一个主器 件当前是否正在使用总线。
    返回:如果 I2C 总线忙则返回 true;否则返回 false。

    您将您的应用描述为,“单从机连接到单个 MCU”-因此“I2CMasterBusy ()”可以证明正确的功能选择吗?   (即(另一个)主设备使用此总线的可能性有多大?)

    相反-正如一个过去(非常相似)的线程所指出的那样-  

    16.2.2.12 I2CMasterBusy
    指示 I2C 主设备是否忙。
    原型:bool I2CMasterBusy (uint32_t ui32Base)
    参数:ui32Base 是 I2C 模块的基址。 说明:此函数返回 I2C 主设备正忙于发送或接收数据的指示。
    返回:如果 I2C 主机繁忙、则返回 true;否则返回 false。

    这种"I2CMasterBusy()"是否更适合您的"单主器件"I2C 应用?

    请注意-过去曾有过建议-参数:'I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START'和'I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_CONT'-阻止 I2C 停止位的生成-如果和何时 部署了"更合适的函数"(似乎)...   (即,您不会在出现上述任一(Devil)参数后使用 I2CMasterBusy()。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 是的,我已经在我的应用程序中使用 I2CMasterBusy()了,该部分工作正常。 我不确定我是否应该在我的应用程序中使用 I2CMasterBusy(),因为我只有一个主函数,但我认为它也不会伤害。 现在我遇到了 ADC 有时可以使 SDA 线保持在低电平的问题,我不确定如果我继续运行应用程序而不进行 I2CMasterBusy()检查会发生什么情况。 我宁愿按照 Bob Crosby 的建议手动考虑这种情况。 据我所知、它不会导致应用程序出现任何问题。

    此致、

    Ksawery

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、您有自己的权利-但如果我们采用"添加不需要的功能程序"-为什么要停止"仅此程序?"

    "并非总是"更好-实际上、可能会"打开您的应用程序"以"意外后果"。   您报告(某些)随机情况的事实实际上是(可能)警告-"所有情况可能不好..."

    你的开场白(第2句)清楚地描述了一个单身师父——这一事实(显然)“被人所用!”

    生成额外的 I2C 时钟已成功(有时-但不是总是)恢复主从交换。   然而-简单 的'I2C Start' 通常'复位从器件'-再次启用数据交换-然而(也许)不包括您正在报告的'随机性'。   (在我看来-这/类似的技术-证明优于添加(不必要的)多主函数...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、I2C 启动条件确实会"复位"从器件? 在这种情况下,我同意不需要 I2CMasterBusy()。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,我尝试删除 I2CMasterBusy()条件和“变通办法”代码,所有操作都很好,直到 ADC 在进入调试模式后再次保持线下。 I2C 启动条件对它没有影响-在硬复位之前、应用程序无法读取 ADC。 因此、我将坚持 Bob Crosby 提出的解决方案。

    此致、

    Ksawery

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ksawere"]一切工作正常,直到 ADC 在进入调试模式后再次保持线下。

    然而,当只有一个“单个大师在演奏”时,使用一个旨在“多蒂大师”的功能似乎被误导了。

    您进入"调试模式"(显然是(单独)会导致您的问题)的"原因、时间、地点和方式"可能需要进一步(例如、某些)进行真正的检查...   

    是否应该(部分)关注/调查外部   从器件(ADC)"将其中一条 I2C 线路保持在低电平?"   这是(或应该是)您的关注点-这不是真的吗?   

    通过避免这种分析-您不是、"推广(解决方案)"-而是避免恰当(正常/习惯)但 更有价值的"寻找原因"?   一定要来 "预防"总是远远超出- 任何/所有"希望"的问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这篇文章声称、在主器件在传输期间复位后、需要16个 SCL 周期来恢复卡住的从器件。

    https://www.i2c-bus.org/i2c-primer/analyzing-obscure-problems/blocked-bus/

    当我建议9 SCL 时、恐怕我错过了主器件请求读取并在命令之后的 ACK 阶段复位的条件。 它将需要2个8位传输(16个时钟)来完成该读取请求。 我想您在18个时钟周期内会很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CB1、

    我相信,在这种情况下,问题的根本原因是很清楚的。 当 IC2主器件在发送期间复位时、I2C 从器件在当前状态挂起、等待下一个 SCL。 当这个状态保持 SDA 线路为低电平时、总线被检测为忙。 当主器 件复位后、它可以通过读取 SDA 线作为 GPIO 并检查其是否为低电平、或者调用 I2CMasterBusy()函数来检测这种情况。  

    在所有 I2C 从器件都具有复位输入引脚的系统中、可通过确保 I2C 从器件在 I2C 主器件(微控制器)复位时复位来避免这种情况。 引脚数较少的 I2C 从器件可能没有复位输入(如 ADS1110)。 在这种情况下、可以使用上述权变措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    [引用 user="Bob Crosby"]当 IC2主设备在传输期间复位时,I2C设备其当前状态下挂起

    感谢您解决此问题。   但是-在哪里有这样的说法:'I2C 主设备'(即这个 I2C 总线上的唯一 MCU)已经被称为' I2C 传输期间复位?'   我(有限)的员工(学校已经回收了很多)也没有发现种情况的"任何"证据!    这是一个关键/关键点-不是吗?  

    现在、如果 I2C 事务都处于(两者)"高和持续速率"-也许这样- MCU 的复位(可能)可能会在进行中的传输(实际事务)期间发生。  然而、"根本没有事实证据支持此类交易(高利率/持续 I2C 交易!")

    此外-我们的海报必须特别努力来达到这种条件(即故意"重置 MCU -而 I2C 交易正在进行中)-我的团队认为、事实证明"不大可能"发生。   还记得-海报指出多次发生"挂起"-除非他的 MCU 复位电路存在"极有缺陷"-在   这种特定情况下、"MCU 在 I2C XMSN 期间复位"作为"问题触发器"寄存器显示为"已获取"!

    此外-对于此类"单 MCU /主系统"、'I2CMasterBusy ()'函数的使用仍然是'不正确'(从'Get-Go'开始是如此)-这是海报的现实。   (在直指"避免"的情况下-继续干扰!)

    事实上、"您"在调查(通常)"所需的 SCL 时钟数"以"租用总线"方面所做的特殊努力证明了信息丰富且有帮助。   然而-大学生和 我"继续"认为"最有可能导致奴隶不适的原因的覆盖面"仍然"未知"、  并且没有开展任何调查活动。   (这里没有人认为这是"最佳实践"-显然值得(一些)时间和精力!)   

    似乎、"将 MCU 复位为 ADC 的复位值(假设电压电平类似)会有助于"自行清除" ADC!   (如果它受到干扰/困扰。)   此外-在 MCU 和寻址外设之间的任何事务之前、必须保证足够的"时间通过"-在 MCU 复位后立即进行。   人们相信,“这一纪律”——以及删除(不适当的)“I2CMasterBusy ()”——提供(两者)一 个广泛而真实的解决方案——并且(可能)消除(至少大大减少)对“SCL 时钟的大量”的要求!

    从"长期"-有时令人痛苦的经历-我认为、"很可能"导致此类"I2C 挂起的原因可能是:

    "不必要/非法的脉冲"-直接耦合或在 SCL 信号线路上引起!"   这将导致" MCU-Slave"后续(或正在进行)事务变为"不同步"-可能触发从属方的"总线闲置"。   I2C 信号长度过长、PCB 布局不良、噪声源放置在离(尤其是) SCL 信号布线太近的位置、以及使用"值太高的上拉电阻器"(即 MCU 内部的(来自任何供应商)-上述任何/全部都是"经证明的、可能可疑的!"    

    也许"额外的探究水平"(此处建模)更好地说明了"确定问题的"最可能原因"、并源于这一见解-发展卓越的、重点更突出的解决方案!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CB1:

    感谢您的回复以及在尝试识别问题时所做的努力。 Bob Crosby、感谢您的澄清。 我可以确认问题很少发生、并且在将我的应用程序反复下载到控制器并进入调试模式时、我完全偶然发现了这一问题。 因此、正如您提到的、这可能会导致 SCL 线路上产生不需要/非法的脉冲。 我确信、在正常使用期间、问题不太可能发生(假设电路的其余部分(我不负责)正常工作)。 但是、由于我将把我的项目转交给另一个工程组(这纯粹是一个内部项目)、 对于那些只需要 IT 工作并且不熟悉应用细节的人、我不希望他们遇到任何意外问题(例如、他们必须手动重启器件的情况)。

    考虑到我几乎完全不熟悉嵌入式编程、这是我在这个工作场所的第一个项目、现在我对这个变通办法感到满意-即使没有必要、它也证明可以在这些罕见的事件中工作。 也许,在未来有更多时间研究这个问题时,我可能会放弃使用 I2CMasterBusy(),但现在已经证明它是有用的。 如果您对该问题有任何其他见解、我很乐意将其考虑在内。

    此致。

    Ksawery

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您-感谢您的周到回应。

    作为一个活跃的论坛-首先是由'Luminary Micro Systems'(即 Stellaris 创建者)拥有/运行的论坛、现在已超过10年-以及超过25年的'Tech Wars'(包括共同创建-吸收过去的 Tech FiRM Public)-已经学习了'som'课程(也许)。   而且-希望-大部分知识、方法/(疯狂?) 精练的——可能会为他人服务——甚至在这里!

    没有什么可添加的-但这些项目(可能)需要考虑:

    • 任何高性能、分立式 ADC 始终"要求"设计良好的 PCB。   试验电路板几乎"保证"故障-评估板上提供大多数分立式(性能) ADC -始终是明智的选择。
    • 当 MCU 和 ADC 板之间的"接线或布线"时、2个 I2C 信号连接应尽可能短且尽可能直接。   如果存在高频信号、高电流(通常大于5A)或(其他)噪声源-这些 I2C 连接应"最大限度地分离"。    
    • 如果上述(电线/电缆)制导失败-部署"短电缆"可能会很有用-尤其是对于(更容易受到攻击) SCL 信号。   首先将电缆的屏蔽层接地至 ADC 的接地端-请勿(最初)将电缆的 MCU 端接地。
    • 必须始终(适当)怀疑功率不足(尤其是在高数据速率下)。
    • 如(之前的 POST)所述、通过连接(MCU 和 ADC 的复位引脚)(假设这两个引脚都兼容)、可以大大降低 MCU 复位"降级/中断"的能力。   此外-始终为(任何) MCU 外设留出足够的时间从复位状态恢复-并准备就绪。   供应商的 API 提供了一个"确切功能"、使 MCU 能够确认外设的"正常"。

    对于"点"(就在上面)-" MCU 和 ADC 复位线路的连接"-您将保持沉默(如适用)。   多个"验证"已获得批准-但这项(相信)卓越建议似乎"逃避了您的通知"-我们是否可以问为什么?

    任何认真的"迹象审核"都将检测到"多主控"I2C 函数的存在(不正确)-这无法证明您的优势-我不知道(如何更好)再次强调这一点...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CB1先生和 Bob 先生,你太好了,我的偶像,我完成了比赛,  现在正在研究你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢王先生。   "mrrbo"就是这样-对于这位(简单)记者来说不是很好。

    我会将您的好信转寄给我的假释官员-请注意(之前)伊利诺伊州州长和'CB1'- 希望"提前释放"。

    你可能希望"下午"我、因为我在这里的时间非常有限-"去哪里欣赏"证明是一个很好的选择。。。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CB1:

         你知道我的英语不是很好,但我能感觉到一些东西,你觉得好吗?

         祝君安好。