This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXRM46HDK:对于 RM46、我们使用哪个 F021 API 库?

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXRM46HDK, RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/829670/tmdxrm46hdk-for-rm46-which-f021-api-library-do-we-use

器件型号:TMDXRM46HDK
主题中讨论的其他器件: RM46L852

对于 RM46、我们使用哪一个 F021 API 库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMDXRM46HDK 具有板载 RM46L852 MCU。

    如果要使用浮点单元、则 F021_API_CortexR4_LE_v3D16.lib 是正确的库。

    如果不打算使用浮点单元进行编译、则使用 F021_API_CortexR4_LE.lib

    此致、
    米罗