This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:CCS/Linux/Tiva C Stellaris icdi

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/828248/ccs-tm4c123gh6pm-ccs-linux-tiva-c-stellaris-icdi

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

想知道是否有人能够让 Stellaris icdi 在 Linux 上工作、或者是否有其他通过 CCS 工作的选择。 谢谢。 (所有这些都是100%新的)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    在 Linux 中进行设置要稍微复杂一些、但有一种方法可以使用 CCS 对电路板进行编程。 此 E2E 主题讨论了启动和运行该主题所需的步骤、请首先参考此内容? 如果您遇到这些问题、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 实际上,我在几年前的一些文章评论中找到了一些有关脚本文件的信息,并重新加载 udevadm,但如果我需要再次执行该操作,该链接将在将来帮助我。