This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:CCS 和 HALCOGEN 之间的链接

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/826719/ccs-tms570lc4357-link-between-ccs-and-halcogen

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

我将使用我的全新 Hercules MCU 开发套件开始学习使用 CCS 和 HALCOGEN 进行编码。   我根据 CCS 和 HALCOGEN 教程制作了一个项目。   我使用 HALCOGEN 来生成代码。  我感到困惑的是:  在 CCS 中、项目在项目根目录中生成了一个名为 main.c 的文件。   HAL 生成的代码位于/include 和/source 目录中。   根据教程、应该有一个名为 sys_main.c 的文件、 但我找不到该文件。    HALCOGEN 生成的文件都以 hl_开头、  并且有一个名为 hl_system.c 的文件、 但其中没有 main{}函数调用。   那么 、HALCOGEN 生成的主文件是什么、 如何将该文件链接到 CCS 生成的 main.c 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HALCoGen 生成的主文件称为"HL_SYS_main.C"。 您应该使用此文件并删除 CCS 生成的 main.c 文件。

    此致、
    Sahin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahin、

    那么、我应该删除 main.c 并在/source 目录中编辑 hL_sys_main.c、还是应该用 hL_sys_main.c 替换 main.c?   如何处理项目文件?  谢谢。

    XG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 XG、

    删除 main.c 并在源目录中使用 hL_sys_main.c。  

    此致、
    Sahin