This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:从 time.h 文件设置时区

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/826955/tm4c1294kcpdt-setting-timezone-from-the-time-h-file

器件型号:TM4C1294KCPDT

大家好、

我使用的是 Tiva TM4C1294kcpdt。 在我的应用中、我使用的是内置的休眠模块 RTC。 但在系统开机时、我从 NTP 服务器读取 RTC、这为我提供了时区 GMT 0的时间。

我希望根据最终用户选择的时区、在从 NTP 服务器读取时间时设置/转换时区。 例如、将时区设置为 GMT:+5.30 (IST)、如何在 c 中执行此操作? 另外、如何使用'TZ'结构在 time.h 文件中设置时区?

感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Urvi、

    我们的示例仅使用 time.h 结构作为 Hibernate API 的框架。 因此、其中内置的 TZ 结构不支持、这些示例不使用特定于 LS/RTS 编译器的 time.h API。

    您需要根据获得的输出进行这些调整,作为应用程序修改,或者让用户在开始时输入其时区,并根据时区调整日历设置。 此时、根据时区从接收到的数据中添加/减去小时数和/或分钟仅是数学运算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要将 UTC 时间转换为本地时间,请从 NTP 服务器获取表示1900年1月1日00:00以来秒数的32位值,并减去 TZ 结构 xxx->timezone 中的值(UTC 以西秒数)。 对于 IST  、该值将为-19800 (-1 *((((5 * 60)+ 30)* 60))。 由于您要减去负数、因此时间值将大于 UTC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob Crosby:

    谢谢、这对我很有用。 但现在我在 TZ 结构中硬编码了'timeZone=19800'。 但是、如果我想根据用户配置在运行时更改时区、该怎么办?

    如何或通过使用哪个函数来设置运行时的时区?

    我无法将语句用作:_tz.timezone=19800;它给出了如下错误:

    #148声明与"TZ _tz"不兼容(在"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_5.1.6/include/time.h "的第114行声明)  

    66期待一个“;”  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来像是 C 语法错误。  这实际上是一个 C 运行时支持问题、而不是 TM4C129x 问题。 您实际上不需要处理 TZ 结构、只需对 time_t 变量应用适当的偏移即可。 以下是在 PC (而不是 TM4C129)上运行的示例代码。

    #include 
    #include 
    #include 
    
    #define IST_OFFSET ((TIME_t)-19800)
    
    int main ()
    {
    time_t time_tUTCTime;
    time_t time_tISTime;
    struct tm * ptmUTCTime;
    struct tm * ptmISTime;
    
    printf ("Hello world!\n");
    time_tUTCTime =时间(&time_tUTCTime);
    ptmUTCTime = gmTime (&time_tUTCTime);
    printf ("UTC 为:%s"、ascTime (ptmUTCTime));
    time_tISTime = time_tUTCTime - IST_offset;
    ptmISTime = gmTime (&time_tISTime);
    printf ("IST 为:%s"、asctime (ptmISTime));
    
    返回0;
    }
    

    在 TM4C129器件上、您将使用 NTP 服务器返回的值替换第15行中的初始化 time_tUTCTime 变量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob Crosby:

    谢谢、这对我真的很有帮助。