This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0332:TMS570LS0332

Guru**** 2765575 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/828203/tms570ls0332-tms570ls0332

器件型号:TMS570LS0332

您好 請問關於TMS570LS0332在VCC 1.2V 和 VCCIO 3.3V 以及 VCCAD 3.3V滿載工作下耗電流各別為多少 Ω???  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    它们列在数据表中:测试条件列在第3列中。