This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:CCS 可以#39;t 查找 HALCOGEN 生成的头文件

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/828170/ccs-tms570lc4357-ccs-can-t-find-header-files-generated-by-halcogen

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 HALCOGEN 生成了工程、并按照应用手册中的说明与 CCS 工程合并。   但是、当我尝试使用 CCS 编译工程时 、它总是会抱怨找不到 HALCOGEN 生成的头文件。   我已经包含了 include 目录、但 CCS 仍然抱怨无法打开头文件。  我出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xiangguang、

    1.确保源文件(*。c)中使用的头文件名正确。

    2.双击头文件以检查是否正确生成了此头文件