This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:用于调用引导加载程序的代码示例代码(即、等效于 lmflashprogrammer)

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: LMFLASHPROGRAMMER, TM4C1290NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/828101/tm4c1290ncpdt-example-code-for-code-to-invoke-boot-loader-i-e-equivalent-of-lmflashprogrammer

器件型号:TM4C1290NCPDT
主题中讨论的其他器件:LMFLASHPROGRAMR

大家好

我希望能够重新编程我的定制板、它在其中一个 UART 上具有 TM4C1290NCPDT。 根据 SW-TM4C-BOOTLDR-UG.2.4.178中的文档、我想我知道如何执行此操作。 在该文档中、它还说我可以使用 lmflashprogrammer 来执行实际加载。 但是、对于我的应用、我希望能够从另一个(基于 Linux 的) ARM 控制器加载电路板。  我不想重新发明轮子、而是想知道有人是否有与 lmflashprogrammer 具有相同角色的示例代码(只是猜测、没有 GUI、没有任何东西、只是执行数据传输和相关握手的部分)。

抱歉,如果这个问题以前得到了解答--坦率地说,我不知道如何寻找这个问题。  

谢谢

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您发帖、我想我们已经将您所需的内容包含在 TivaWare 中。

    查看 TivaWare 工具文件夹下的 sflash "tool"提供的内容。 它提供了 C 代码文件来处理将器件作为 UART 的串行引导加载程序运行。 这将为您提供所需的一切。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 太完美了。