This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0332:TMS5700332BPZQQ1:3.3V 与放大器;1.2V 功耗。

Guru**** 2774745 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/828107/tms570ls0332-tms5700332bpzqq1-3-3v-1-2v-power-comsumption

器件型号:TMS570LS0332

尊敬的先生:

我的客户会知道 TMS570LS0332 3.3V 和1.2V 的功耗。  

请仔细阅读并提供建议。

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    对于80MHz CPU 时钟下的运行模式、最大电流(ICC)为135mA。 运行 PBIST 将消耗更多的功率。  请参阅数据表中的表5.7。