This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:用于新开发的 TM4C1294KCPDT

Guru**** 2535610 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT, LM3S6965

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/827146/tm4c1294kcpdt-tm4c1294kcpdt-for-new-development

器件型号:TM4C1294KCPDT
主题中讨论的其他器件: LM3S6965

我们将使用 TM4C1294KCPDT 控制器进行新的产品设计。 在之前的产品中、我们使用 Luminary LM3S6965控制器、该控制器在经过复杂的开发后成为解决方案。

请告诉我们微控制器的生命周期、以便我们至少可以交付10年的产品。

另外、建议 TM4C1294KCPDT 是否适合我们的要求。

我们需要板载以太网连接。

请尽早发送重播、以便我们的开发更快开始。

此致、

Anushka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TM4C1294KCPDT 是量产中完全合格的器件、需求持续增长。 我无法预测或承诺未来、但目前没有计划淘汰此器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请说明您需要哪些其他信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我们更关注控制器的生命周期

    我们至少需要保留10年。

    我们的系统开发和系统稳定需要将近一年的发展时间。

    投资后、我们需要在将近2年后获得该系统的优势。

    此外、我们还需要在系统派送后为客户提供支持

     

    ST 制造控制器指定寿命周期为10年保证。

    如果可能、请告知我们控制器在近几年中是否不会过时。

    此致、

    Anushka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道您希望该产品有10年的可用性。 虽然我不希望该产品很快就会过时、但我无法作出这样的承诺。 (我是一名技术人员、而不是公司的管理人员。) 以下是我们关于产品淘汰的书面政策:

    http://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-change-notification.html

    我知道、该公司有时会与公司签订终身购买协议、根据每年的大量最低订单提供延长的可用性。 如果您认为这可能适用于您、请联系您当地的德州仪器(TI)现场销售办事处:

    http://www.ti.com/general/docs/tiww.tsp